This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057439/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

e2e.ti.com/.../TI-E2E-F28335.pdf

原理图如图所示。 当我焊接 LS07 (十六进制缓冲器) IC 时 、GPIO1-6上的 PWM 信号变为0。 当我移除缓冲器时、信号会发出精细的0-3.3V 脉冲。  此外、我仅通过提升输入引脚并从实验套件中提供 PWM 来检查缓冲器电路、输出正常。 您能不能建议问题出在哪呢?

无缓冲器 IC PWM 1 (GPIO 00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步测试了这个问题、不是缓冲器 IC 的问题。 我遇到的问题是、一旦我关闭电路板电源、程序就会被擦除(尽管在硬件配置中、我保持闪存设置并且不加载到 ROM 中)。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    这听起来像是独立闪存操作正常工作所必需的东西。 请查看下面的应用手册、了解如何从闪存运行项目。

    https://www.ti.com/lit/spra958

    另请查看 C2000WARE 中的闪存运行软件示例:

    C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\device_support\F2833x\examples\flash_F28335

    最棒的

    Kevin