This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, TMS320F28034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056196/c2000-gang-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28034

我们使用 C2000-GANG 编程器 同时刷写4个 TMS320F28034 (在同一 PCB 上)。 我的问题直接转到应用 程序 C2000-Gang.exe 版本。 1.1.5.0

我们使用脚本文件 .c2000gangsf。

有时、一 个(或多个)目标的编程失败。 因此、脚本会询问操作员是否要重新刷写。 尽管重新闪存成功、但总的来说结果失败。 在脚本完成之前,状态将保持失败状态。  当我再次重新启动脚本时、编程通过。

第一张图片是失败编程的仿真(带有弹出窗口)。 第二张图片显示第二张(第三张、第四张...)之后的状态 尝试。

因此、我的预期是、您 无法建议如何解决此问题。

以下是第二次尝试成功但失败后的结果文件  

#(周二、2021年11月23日、12:14:46)

#Comment:失败

结果#:
80 A5 1F 00 00 90 00 1F 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0f 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 0F 00 00 00 00 00 64 46 69 6E 69 73 68 65 64 20 20 20 20 20 20.
完成任务掩码:001F
累积目标掩码:0f
请求的目标掩码:0f
已连接的目标掩码:0f
已擦除目标掩码:0f
空白检查目标掩码:0f
已编程目标屏蔽:0f
已验证目标掩码:0f
安全目标掩码:00
ERROR_NO:00
VTIO (单位:mV):3200
VCC 误差目标屏蔽:00
VCC 累积错误掩码:00
JTAG Init Err 掩码:00
已受保护的掩码:00
MCU ID 掩码错误:00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于美国感恩节假期、请在11月30日前回复。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    只需确认我已阅读了您从第23期开始的帖子。  我需要与拥有/生产 C2000GRG 硬件/软件的 Elprotronics 的人员进行循环。  请先给我一个(星期三)、以便从他们那里获得一些反馈。

    最棒的

    Matthew