This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:使用 TMDSEMU110-U TI XDS110编程器工具进行编程时未成功。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054883/tms320f28075-not-success-for-programming-with-use-tmdsemu110-u-ti-xds110-programmer-tool

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U、 UNIFLASH

使用 TMDSEMU110-U TI XDS110编程器工具进行编程时未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试使用 CCS 云连接到器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Uniflash 6.0版本。

    现在、我们尝试通过将 TRST 引脚的 PD 单元(R744)的电阻器下拉电阻器从2.2k 更改为10k 来解决该问题、结果编程通过。  

    对 XDS110V2的等效电路有疑问、TRST 引脚具有要下拉的10k 电阻器值。 我们是否可以更改值并对编程器工具产生任何影响? 因为我们无法更改我的客户设计。 请提供建议。 谢谢。

    ***我们将工具 2模型作为  

     用于编程的 Blackhawk USB100V2没有任何问题、但速度非常低。

     XDS110V2在 RTSTn 引脚上存在电阻器下拉2.2k 的问题。 该工具的速度比 Blackhawk 快40%。 我们需要使用它来减少 prog。 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此帖子重新路由至相应的 JTAG 所有者。 由于即将到来的假期、请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将其分配给专家。 由于美国感恩节假期、本周的回复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muangmon、

    我很熟悉您报告的这个问题、因为 XDS110无法过驱、我们建议在 TRSTn 引脚上使用2.2k Ω 电阻器、以便在正常运行期间保持低电平。

    XDS110探针内部似乎有一个10kOhm 的接地电阻器、与电路板上的2.2kOhm 电阻器结合使用时、这将以电气方式提供更强的接地电阻。

    如果您愿意打开 XDS110、则可以尝试移除 R82 (10kOhm)、看看这是否可以解决问题。  我们还可以更改您的 PD 以使其更弱、尽管我不确定这是基于您的上述帖子的选项。  请告诉我。

    最棒的

    Matthew