This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:内部振荡器补偿

Guru**** 2970280 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053952/tms320f280025c-q1-internal-oscillator-compensation

器件型号:TMS320F280025C-Q1

您好!  

你好。 我们的客户正在寻找 TMS320F280025C-Q1的内部振荡器补偿示例。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    您能否告诉我客户将使用 F280025C 器件并使用内部振荡器的目标应用是什么、它们的目标时钟容差以及应用的环境温度是多少?  目前、F28002x 上没有振荡器补偿支持、因此需要了解时钟要求、以了解我们是否可以提供 F28002x 系列上存在的替代方案。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    "我们的应用是逆变器、其频率因温度变化而必须保持恒定、我们还必须使用内部晶体。"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    F28002x 系列在整个温度范围内的内部振荡器规格为10MHz +/-2%。  如果客户应用要求温度范围内的频率变化极小、这超出了+/-2%内部振荡器容差、那么最好选择一个外部晶振。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们已经在使用具有内部振荡 器和振荡器补偿的 F28x 系列。

    因此、我们必须在某些应用中使用内部振荡器。

    因此、请整理  F280025 MCU 的振荡器补偿代码。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您能否确认客户使用的是哪个以前的 F28x 器件?  如果它们使用 F2802x 或 F2803x 系列器件、内部振荡器补偿将起作用、因为振荡器/温度曲线具有线性响应。  F28002x (以及 F28004x 和最新器件)中的内部振荡器设计不同之处在于振荡器/温度曲线是非线性的、因此很难进行频率补偿。

    您能否向我发送有关此项目的详细信息(我们的客户是谁、最终应用/产品是什么以及他们期望的预计数量是多少)、以查看是否有其他替代产品?

    谢谢、此致、

    Joseph