This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:使用带有外部 XDS510 USB 仿真器的 CCS3.X 的 TMS320C67XX DSP 系列的典型闪存问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056925/ccstudio3-typical-problem-of-flashing-for-tms320c67xx-dsp-family-using-ccs3-x-with-external-xds510-usb-emulator

器件型号:CCSTUDIO3

尊敬的 John:

我们设计了采用 TMS320C6713BZDP 的定制板、因为我们的客户需要传统 DSP、因为他们在套件方面具有很好的专业知识。

现在、我们的客户面临的问题是套件和定制板上的用户都无法使用外部 XDS510 USB 仿真器来刷写 DSP。

他们使用随套件附带的 CCS 3.1板载仿真器将闪存刻录到套件上。 现在、我们没有完整的 CCS 3.1、因此我们无法进行闪存  

将外部  XDS510 USB 仿真器用于定制开发的电路板。 这是因为定制电路板没有板载仿真器、并且需要外部仿真器

磁场灵活性。

对于 CCS3.3、我们不知道如何使用闪存刻录。 因此、如果有人可以为我们提供 CCS3.1完整版、我们可以使用外部 USB 仿真器 XDS 510 USB  

仿真器、或者是否有人可以告诉我们如何使用 CCS3.3使用某些工具在定制板上刷写 TMS320C67XX。 SD 闪存是否能够做到这一点? 它要求的

有些算法看起来只倾向于 C2000系列、而不是 C6000系列。

我已经为客户设计了硬件、因此我从未使用过太多 DSP C6XXX 系列、因此我无法在这里提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未使用过 Flashburn、但我的理解是 CCS 3.3支持 Flashburn。 CCS 3.1和 CCS 3.3非常相似、因此我假设两个版本的 Flashburn 使用过程相同。 当您尝试将 Flashburn 与 CCS 3.3一起使用时、会出现什么问题?

    [引用 userid="225963" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056925/ccstudio3-typical-problem-of-flashing-for-tms320c67xx-dsp-family-using-ccs3-x-with-external-xds510-usb-emulator "] SD 闪存是否能够做到这一点?

    SDFlash 仅在 C2000器件的子集上受支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的回复。

    我们安装 XDS510 USB 驱动程序、同时安装 CCS3.3完全许可版本、然后在安装闪存刻录时、会显示以下消息:-  

    CCS 3.3是否有兼容的闪存刻录、因此我的整个项目一直处于停滞状态。 我们的整个硬件正常工作、但闪存已成为瓶颈。

    在这方面寻求适当的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要 Flashburn 的更新版本。 我建议直接联系 SDS 以获得更多帮助:

    https://softwaredesignsolutions.com/contact/