This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:第三方操作系统支持

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056403/tms320f280041-3rd-party-os-support

器件型号:TMS320F280041

您好!

我的客户询问是否有第三方为 C2000提供操作系统支持。
(TI-RTOS、FreeRTOS 或其他操作系统)

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查此问题、稍后会再与您联系。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供了 FreeRTOS 支持包、可与官方 FreeRTOS 版本一起使用。 该支持包包含 C28x 端口和一些针对 F2838x、F28002x 和 F28003X 等器件的演示。 它没有 F28004x 的任何演示。 此软件包尚未在网上提供、并根据要求提供。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha、您好!

    感谢您的回复。
    我认为 TI 的支持是免费的、对吧?
    事实上、客户需要"付费支持"、这听起来对他们来说更可靠。
    我们没有第三方?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056403/tms320f280041-3rd-party-os-support/3911263 #3911263"]我认为 TI 提供的支持是免费的,对吗?[/quot]

    是的、没错。

    [引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056403/tms320f280041-3rd-party-os-support/3911263 #3911263"]我们没有任何第三方?

    谢谢
    Vasudha