This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:DRV 8320

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056484/tms320f280049c-drv-8320

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8320

您好!

我正在与 TMS320F280049CPZS 和 DRV8320合作来控制 BLDC 电机。 对于我的应用、所需的速度为10000到70000rpm。 我可以成功地为这一目的制定计划。 我还在控制器中下载了 appProgram.out 文件。 但是、现在由于系统崩溃、我没有 创建.out 文件的程序。  

我最后才修剪掉了 Program.out 文件和转储此文件的控制器。  

是否有任何方法从 .out 文件或控制器中提取整个程序?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、从.out 文件重新创建 C 程序是不可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    谢谢你