This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:SSI TX 和 RX 引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1057078/tms320f28384s-the-ssi-tx-and-rx-pins

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

CM SSI TX 和 RX 引脚是否为固定引脚?

这意味着无论 SSI 用作主器件还是从器件、SSI_TX 用于向外部器件发送数据、而 SSI_RX 用于接收数据?

请提供建议、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在器件上谈论的确切引脚是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚的 MISO MOSI 方面由 SSI 的模式(主器件或从器件)决定。 TX 始终传输、RX 始终接收。 如果是指 SSIA_RX 和 SSIA_TX。

    NIMA