This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056982/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

尊敬的所有人:

我必须为 PCB 测试系统的 TMS320F2812 MCU 实施边界扫描测试。

可用的 BSDL 文件未描述此器件中的完整 JTAG 链。

在 TMS320F2812的 BSDL 文件的注释中,写入:

F281x 器件有两个抽头-一个用于 CPU、另一个用于边界扫描。
边界扫描红外大小为3位。

MCU 是根据 EMUx 设置在这两个抽头之间切换、还是两个抽头都串联?

在哪里可以找到 CPU TAP 的 BSDL 描述文件?

目前、只有 在链中添加虚拟器件、我才能读取 MCU 的 idcode。

第一个 TAP 的 ID 代码始终为0、MCU 的 ID 代码作为第二个 TAP 读出、并与 BSDL ID 代码匹配。

目前我无法将器件设置为 extest 模式。

它具有缝隙、TAP 控制器保持旁路模式并延迟移出 TDI 数据。

非常感谢您的帮助

此致、

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    问题已解决、是由 EMUx 引脚分配引起的。

    最后、至少在边界扫描模式下、链中只有一个抽头。

    此致、

    Thorsten