This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 InstaSPIN FOC 代码实现的软件库、适用于不支持 InstaSpin-FOC 的 C2000 MCU

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054422/sw-library-for-code-implementation-of-instaspin-foc-for-non-instaspin-foc-enabled-c2000-mcus

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

您好、TI、

1.是否确认有一个软件库可确保 InstaSPIN-FOC (FAST 观测器)在未启用 InstaSPIN-FOC 的 C2000 MCU 上的代码实现?

2. TMDSHVMTRINSPIN 高压电机控制 套件的最大直流链路电压是多少?

此致、

Cvetan Marinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="426410" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054422/sw-library-for-code-implementation-of-instaspin-foc-for-non-instaspin-foc-enabled-c2000-mcus ]1. 是否确认有一个软件库可确保 InstaSPIN-FOC (FAST 观测器)针对未启用 InstaSPIN-FOC 的 C2000 MCU 的代码实现?[/QUERP]

    是的、软件库可用于所有具有 FPU 和 TMU 的 C2000 MCU。

    [引用 userid="426410" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054422/sw-library-for-code-implementation-of-instaspin-foc-for-non-instaspin-foc-enabled-c2000-mcus ]2. TMDSHVMTRINSPIN 高压电机控制 套件的最大直流链路电压是多少?

    最大电压可高达400VDC、但建议运行电机的电压值小于350VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    感谢您的回答!