This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:ARM-CGT-CLANG 编译器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054825/tmdscncd28388d-arm-cgt-clang-compiler

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的客户 目前正在使用 F28388D controlCARD 开始一个项目、并正在寻找一些有关用于 基于 ARM 的连接管理器的首选编译器版本的指导。

C2000Ware 4_00_00_00 ︎ 出厂时出现了一个问题、即示例项目文件指向的 ARM 编译器版本在.projectspec 文件中被误标:Compiler/TMS320F28388D:Compiler for F28388D - C2000微控制器论坛- C2000 μ C 微控制器- TI E2E 支持论坛、并且实际使用了较旧的20.2.5.LTS。 此外、使用20.2.5.LTS 为 CM 编译 driverlib。

TI 文档建议 移至 ARM-CGT-CLANA-1编译 器 ARM-CGT IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com。 一些问题:

-此时这是否也适用于 F28388D?

- C2000Ware 交付的预期时间是多久?示例和 driverlib 已针对 ARM-CGT-CLANG 编译器进行了测试?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    C2000Ware 4.00.00.00中的项目规范应将20.2.5.LTS 作为 ARM 的编译器版本。  这将在 C2000Ware 的下一版本中修复。

    关于 ARM-CGT-CLANG 编译器、将与开发团队联系并返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    ARM-CGT-CLANG 编译器上是否有任何更新?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    请给我几天。 有关  ARM-CGT-CLANG 编译器的问题。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、  

     目前还没有迁移到 ARM-CGT-CLANG 编译器的明确计划。  我们将坚持使用20.2.5.LTS 作为 ARM 的编译器版本。

    此致

    Siddharth