This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:寄生电容 ADC

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056605/tms320f280025c-parasitic-capacitance-adc

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我对配置 ADC 有疑问, 为了确定 ACQPS 的最小值,对于每个通道的 CP 容量,必须考虑哪个值? 以确定 S+H 窗口充电电容器。

比较器被禁用/启用或者... ?

ADC 通道                                      CP (pF)
比较器                           禁用           比较器使能
ADCINA0/ADCINC15                         3.3.                        15.8.
ADCINA1                                  2.4                        4.9
ADCINA2/ADCINC9                          2.9.                        5.4.
ADCINA3/ADCINC5 (1)                       71.4                       73.9.
ADCINA4/ADCINC14                         4.5.                         7.
ADCINA5/ADCINC2                          2.7.                         5.2.
ADCINA6                                  2.6.                         5.1.
ADCINA7/ADCINC3                          4.2.                         6.7.
ADCINA8/ADCINC11                         4.5.                         7.
ADCINA9/ADCINC8                          3.4.                         5.9.
ADCINA10/ADCINC10                        2.9.                         5.4.
ADCINA11/ADCINC0                         2.9.                         5.4.
ADCINA12/ADCINC1                         4.7.                         7.2.
ADCINA14/ADCINC4                         2.5.                         5.
ADCINA15/ADCINC7                         3.3.                         5.8
ADCINC6                                  2.9.                         5.4.

谢谢、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    如果除了 ADC 之外还在该通道上使用 CMPSS、则应使用"Comparator Enabled"列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    如果除了 ADC 之外、还在该通道上使用 CMPSS 比较器、则应使用"Comparator Enabled"列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    是的、除了该通道上的 ADC 之外、我还使用 CMPSS。

    感谢您的回答!

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    是的、除了该通道上的 ADC 之外、我还使用 CMPSS。

    感谢您的回答!

    Damien