This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 hex2000的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056153/tms320f28377s-question-about-hex2000

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的团队:

我的客户使用 hex2000生成 ASCII 十六进制格式的十六进制文件、并且段地址(长度为0x0B11、地址为0x0009AD06)不是4的倍数。 使用 Fapi_AutoEccGeneration 通过 Fapi_issueProgrammingCommand()写入闪存时,长度为4个字节,并返回错误。
使用 ALIGN (4)对齐应用的闪存。
如何解决?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、  

    您能否共享所使用的十六进制命令和应用程序的链接器命令文件?

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    客户自己解决了这个问题。 感谢你的答复。