This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:Ping

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055954/tms320f28386s-ping

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我基于 cm_common_config_C28x 和 enet_lwip 项目构建项目。

我在我的定制板上工作。

在 项目  cm_common_config_C28x 中、我对以太网 MII IO 进行了更改、就像在电路板中一样。

   在项目 enet_lwip 中、我更改 了 PC 子网的 IP 地址和子网掩码。

我将 TMS320f28386s 连接到漫威开关应用 MII 协议。

其中一个开关输入以太网连接到我的 PC。

我运行 chromine 设置设备的 IP、然后看到 tms320f28386s 内的 Web 服务器。 -

169.254.106.10 -已配置 TMS320f2838s IP

169.254.146.255 - PC IP

打开命令窗口以执行 ping 测试 ping -n 5 -l 1500 169.254.14610

结果是:

有时我会得到结果、有时甚至不会得到结果

它看起来不稳定

建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以太网中使用 UDP 的最佳示例是什么

    建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、  

    对于 UDP、C2000Ware v4.00.00.00中提供了一个 UDP 示例、该示例位于 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip_udp

    此示例 演示了 UDP 套接字操作。 F2838x 器件通过 UDP 接收和发送数据。

    测试设置

    • F2838x 控制卡连接 到以太网端口上的 PC/笔记本电脑。
    • PC/笔记本电脑运行 IP 地址和端口配置的 SocketTest/'Packet Sender’软件。 关键字‘SStart’(开始)和‘STop’(顶部)分别用于发送和停止接收消息
    • ‘的‘存储在“buf_Rx”数组中,待发送的数据存储在 F2838x 器件 CM 内核的“buf_TX”数组中
    • 示例是基于中断的回调函数‘UDP_Rx_callback’,用于处理从 SocketTest/Packet Sender 软件接收到的数据。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此项目适用于 M4、我应该为 CPU1获取什么项目?

    建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在 CPU1上运行相同的"cm_common_config_C28x"项目、然后在 CM 侧运行该项目

    此致

    Siddharth