This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TIDM_HV_1PH_DCAC 时出现 SysConfig 错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1056150/tms320f28379d-sysconfig-error-when-using-tidm_hv_1ph_dcac

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好、香榭丽舍

我的客户现在使用 TIDM_HV_1PH_DCAC 来测试项目(C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_03_00_00\solutions\TIDM_hv_1ph_dcac\f2837x\ccs\gridconnectedlclfltr\gridtedInverterLCLFltr_F2837x)。

CCS11.0和 SysConfig 均已正确安装。 当他们构建项目时 、他们会遇到如下错误:

1 gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。      网格连接反向器 LCLFltr_F2837x                  C/C++问题

2不支持的平台将无法修复。gmake:***[Build-12147823]错误216 gridedInverterLCLFltr_F2837x                   C/C++问题]

错误内容显示"Node.js is only supported on Windows 8.1"、且客户正在使用 windows7。  根据"错误消息"中的建议、node_skip_platform_check 应设置为1。 但 我不知道这一点、因为我找不到 node_skip_platform_check

作为比较、如果客户在同一目录中构建 gridConnected InverterLCLFltr_nonpowerSUITE_F2837x 项目、则不会显示错误。  这两个项目之间的区别在于是否使用了 SysConfig。 我想知道 SysConfig 是否有问题? SysConfig 是否可以在 Windows 7中使用?

请帮我解决此错误吗? 任何帮助都是非常感谢的。

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是 SysConfig/Node/CCS 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    非常感谢您的回复! 那么、重新安装 CCS 或 SysConfig 可以修复它吗? 在 相关材料中、我没有发现任何有关 SysConfig 的描述无法在 Windows 7中使用。 那么、我想跟您一起欢呼 SysConfig 是否可以在 Windows 7上工作?

    我还想知道 CCS 中的"节点"是什么意思? 谢谢!

    BR

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    简而言之、在启动 CCS 之前、您需要将 node_skip_platform_check 环境变量设置为1。

    更长的答案是节点是一个命令行可执行文件、它也可以执行 JavaScript、这是编译系统用于调用 SysConfig 代码生成的编译步骤的方法。  节点的版本在 CCS 11.0中更新为不支持每个功能的 Windows 7版本、但它支持 SysConfig 使用的功能。  因此、该环境变量将跳过检查并允许 SysConfig 步骤运行。

    这是一个已知问题、将在11.2中修复

    Darian