This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:从 TMS320F28022迁移到 TMS320F28027

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055661/tms320f28027-migrating-from-tms320f28022-to-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

您好、专家、

   客户希望将 F28022 48PIN 替换为 F28027 48PIN、我们应该在软件中注意什么?

  客户 在  F28022 48引脚上使用了12M 无源外部晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考数据表来了解这两个器件之间的差异。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28027.pdf

    从软件的角度来看, 我认为不需要进行任何说明更改。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

      但我注意到、cmd 文件如下所示:

      所以我怀疑 还有其他需要注意的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统时钟频率在28027和28022之间存在差异。  F28027的最大频率为60MHz、F28022的最大频率为50MHz。    

    当前为 F28022配置的频率是多少?  

    由于客户正在从 F28022迁移到 F28027、我认为这应该是可以的。   

    如果 freq 被配置为60MHz、那么你需要将宏"DSP28_28027PT"启用为"1"、这样它就能正常工作。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前为 F28022配置的频率为48MHz、 此部件的工作频率低于60MHz、没有问题?

     屏幕截图是针对 RAM 配置的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 freq 配置为48Mhz,我认为软件中不需要任何更改。

    此致

    Siddharth