This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:SysConfig 更新问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055629/tmdsdock28379d-sysconfig-update-problem

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我尝试使用这个降级板运行一个示例。 当我单击.syscfg 文件时、会引发错误、我从 https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 下载了 SysConfig 1.10的独立版本 并进行了安装。 但是、它仍然会产生相同的错误、我想 CCS 不会链接到 SysConfig 1.10。 如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您一定可以更新 CCS 以查找和使用新的独立 SysConfig 版本、但我建议您使用 CCS 11.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前有 CCS V10、要更新到 V11、我是否必须卸载 V10并重新安装 V11、是否有更新选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您可以同时安装这两个!