This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:从 CLA 按摩读取数据时的 CLA 延迟时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055779/tms320f28035-cla-delay-time-when-read-data-from-cla-massage

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我们有需要与您核实的数据。

当 F28035 CLA 从 RAM 读取数据时、我们是否有延迟时间?  与 CPU 从 RAM 读取数据相比有何不同?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    CLA 和 CPU 之间的读取访问时间不会不同、除非存储器中涉及任何仲裁。

    此致、

    Praveen