This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有关 HVPSFB PCMC 的一些问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054873/tms320f28035-some-questions-about-hvpsfb-pcmc

器件型号:TMS320F28035

尊敬的 TI 专家:

对于 HVPSFB_v1.1的 PCMC 模式、我想就以下问题获得您的帮助、谢谢。
1、Nops 在 HVPSFB-DPL-ISR.asm 中的作用是什么? 在这些 nops 前后、SR 的 AQ 控制寄存器发生了变化、其目的是什么?
(笑声)
2. PCMC 模式下是否存在最大占空比(相移角)限制。 例程具有变量 Dmax、该变量是否用于最大占空比限制?
(笑声)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看代码并返回给您。 由于假期、请期待一些延迟。 谢谢。

    此致、

    陈