Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28235-Q1 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
在 CAN 初始化期间、CCE 位(在寄存器 CANES 中)为0、任何主 CANRX 都不是高电平或低电平。
通过示波器、CANRX 引脚始终接通电源。 有几次、是低脉冲。
问题可能出在哪里?
还有其他一些疑问:
1) 1)是否有任何寄存器用于显示仲裁的状态?
2) 2)是否有任何寄存器用于显示自动重发送?
非常感谢。
BR、Jordan