This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:我可以在 F28035评估套件上使用 LIN 作为 SCI 吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1055226/tms320f28035-can-i-use-lin-as-sci-on-the-f28035-evaluation-kit

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28035C2000WARE

在我的应用中、我需要将 LIN 配置为 SCI、我想知道我是否可以在 TMS320F28035的评估套件(实验套件)上使用此功能?

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、该实验套件提供了 LIN RX/TX 引脚、因此您能够将 LIN 测试为 SCI。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认。  在该评估套件上使用 SCI 有任何限制吗? 对于常规 SCI、是否为接收器提供了引脚40和引脚49?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对在该评估套件上使用 SCI 没有限制。 是的、引脚40 (GPIO 28:SCIRX-A)和引脚49 (GPIO 7:SCIRX-A)均可用。  

    在 C2000Ware 中、我们提供了该评估套件的板级配置文件。 您将能够找到原理图、引脚排列、BOM 等

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\Revision\F28035controlCARD_PinOutTable.pdf

    下面是显示 SCI RX 连接的引脚屏幕截图:

    此致、

    Marlyn