This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:可以验证 USB 探针#39;t、当关闭 USB 电源开关时、只有控制卡的 LD1亮起

Guru**** 2586505 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054626/tms320f28335-usb-probe-can-t-be-verified-and-when-close-the-usb-power-switch-only-the-ld1-of-the-control-card-lights-up

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSPREX28335C2000WARE

大家好,我  在一个月前买了一个 TMDSPREX28335套件, 它一直运行良好 ,但今天当我开始运行一个简单的代码(在调试模式下)时,主板与计算机的连接 突然中断。 然后我尝试再次连接、但失败了。 我关闭了 USB 电源、然后再次打开。 打开 USB 电源开关后,板上的 LD1-LD5将闪烁一次(不能再亮起,通常 LDS 可以亮起),并且控制卡的 LD1 保持 亮起状态。

出现一条错误消息、表示电压过低。

我不知道原因是什么、电路板坏了吗?

这是由我的代码引起的吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了另一个5V 适配器为电路板供电、 有一种情况、即 LD1-LD5闪存一次、 我猜电源模块损坏了、我该如何修复它? 我可以给您发送并帮助我修复它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ? ?、

    电路板可能会因 ESD 或 EOS 而损坏。 当使用连接器件的错误电压输入电平时、EOS 很常见(此器件上最大为3.3V)、而当未采取适当的接地预防措施时、ESD 很常见。

    我们不会维修电路板、如果您有兴趣固定电路板、则可能是这样。 最可能出现故障的组件是 C28x 器件和电源器件。

    C2000ware 中提供了原理图、祝您顺利进行调试。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、您好、非常感谢您的回复! 您说过"最可能发生故障的组件是 C28x 器件和电源器件。" 您是指控制卡和基板都损坏了吗?  因此、我无法更换新的控制卡或板、但必须购买新套件?

    当旅行发生时 、我的板仅通过 USB 连接到我的笔记本电脑、并且未连接任何其他外部设备。

    关于正确的接地保护、 如何操作? 我总是把这个板放在桌上、没有其他的患者接触 它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、您好、 我联系 了 TI 在线支持、服务人员说我需要您的诊断结果、并确定我是否可以退回损坏的套件并获得新的套件。 您能否检查损坏是否与硬件有关、我能否获得新的硬件? 由于评估套件是在一个月前购买的、当故障发生时、我照常运行、因此除了通过 USB 探针连接计算机外、电路板没有连接任何其他东西。 如您所知、该套件价格昂贵、损坏对我来说是一大损失。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗? ?、

    [引用 userid="501630" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054626/tms320f28335-usb-probe-can-t-be-verified-and-when-close-the-usb-power-switch-only-the-ld1-of-the-control-card-lights-up/3902597 #3902597">您说过"最可能发生故障的组件是 C28x 器件和电源器件。" 您是指控制卡和基板都损坏了吗?  因此、我无法更换新的控制卡或电路板、但必须购买新套件?

    基板或 controlCARD 都可能损坏。 我不能用你提供的信息来说。 如果您希望确定哪个组件损坏、则需要自行调试电路板。 根据您之前的帖子、我建议您首先查找电源到接地短路。 根据我的经验、这些通常是 由 C28x 器件或功率调节器件内的短路引起的。

    如果您确定 controlCARD 已损坏、则只需再购买一个即可。

    [引用 userid="501630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054626/tms320f28335-usb-probe-can-t-be-verified-and-when-close-the-usb-power-switch-only-the-ld1-of-the-control-card-lights-up/3902597 #3902597">注意正确的接地注意事项、 如何操作? 我总是把板放在桌上。没有其他人跟它接触 。

    请注意、您只需触摸电路板就有可能导致 ESD 损坏。 表面应具有静电耗散。 有关一般 ESD 缓解措施、请参阅以下内容。  https://www.esda.org/esd-overview/esd-fundamentals/part-3-basic-esd-control-procedures-and-materials/

    [引用 userid="501630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054626/tms320f28335-usb-probe-can-t-be-verified-and-when-close-the-usb-power-switch-only-the-ld1-of-the-control-card-lights-up/3903031 #3903031"]是否可以检查损坏是否与硬件相关,我是否可以获得新的硬件? [/报价]

    硬件按工作顺序到达、此套件具有长期的可靠性历史。 因此、这很不可能是由硬件问题引起的、硬件问题表明下一个最可能的问题是由于处理不当导致的 EOS。 因此、我们不会发出退货。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、感谢您耐心的回答、 我将尽最大努力调试和修复套件。  感恩节快乐,非常感谢!