This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:我们的 F28388是否支持 Tamagawa 编码器并具有相关的代码示例?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054893/tms320f28388s-whether-our-f28388-support-tamagawa-encoder-and-has-related-code-example

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1011

尊敬的团队:

我的客户计划开发 TMS320F28388。 能否检查我们的 F28388是否支持 Tamagawa 编码器? 如果您有、可以帮助分享代码示例吗?

谢谢!
迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    TIDM-1011软件支持 F28388器件、并可在电机控制 SDK 中获取。  

    注意:由于 F28388没有 LaunchPad、客户可以尝试通过导线将 BoosterPack 连接到集线站。  他们也可以使用 F2837xD Launchpad 来执行任何评估。  

    请参阅 :https://www.ti.com/tool/TIDM-1011

    此致

    Lori