This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
一些竞争对手的 MCU 需要在外部添加下拉电阻器、因为其某些 GPIO 在上电期间会持续一段时间、如下图所示、这是不允许的。
1.所以、用户在 F28003x 上询问 F28003x GPIO 是否存在此类问题?
a) PWM 相关 GPIO?
这些 GPIO 至关重要。 是否需要在 PWM 引脚和栅极驱动 IC 之间添加外部下拉电阻器?
b)其他 GPIO?
如果是、需要什么 GPIO?
2.从 数据表的6.6电气特性中可以看出、GPIO 引脚从上电到用户代码设置的默认状态(输入、禁用内部上拉)的泄漏电流 I (leak)始终最大为0.1uA。 我们的理解是否正确?
黄维恩