This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从具有 VCU 的 F28379D 迁移时的 FFT 功能

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054843/tms320f28388d-fft-functions-when-migrating-from-f28379d-with-vcu

器件型号:TMS320F28388D

我的客户利用今天 F28379D 中的 VCU 来加速 FFT 函数的处理。 将代码迁移到 F2838xD 时、我们对于实现这些 FFT 函数的最佳建议是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须使用 FPU32或 FPU64进行 FFT 计算。 我认为 F28388D 不支持 VCU。

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有代码示例、最佳实践或任何有助于在使用 FFT 函数时在 F28379D 和 F28388D 之间转换的配套资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    特别是对于 FFT、我们没有。  客户是否充分利用了 C28x、CLA,或者还有剩余的周期? 如果他有备用周期,那么他必须使用 FPU32或 FPU64或 C28x,CLA 来执行 FFT 而不是 VCU。  

    谢谢

    Aravindhan