This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:读取 ECAP 外设#39;s 寄存器时出现问题。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054808/tms320f28379d-issue-while-reading-ecap-peripheral-s-register

器件型号:TMS320F28379D

您好!

  我正在使用 ECAP 外设捕获 EPWM 信号作为输入、以确定周期。 如果 ePWM TBPRD 寄存 器的值为1800、那么为什么我只得到两个值、即在加载 ECAP 的 CAP1、CAP2、CAP3、CAP4寄存器时的3601。 同样、如果 TBPRD 寄存器的速度增加 了13000、那么我在 ECAP 寄存器中得到了26001。  

此致、

Shariq Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shariq、

    这可能是因为 F28379D 器件上的 ePWM 以最大100MHz 的频率运行。 我猜 SYSCLK 设置为200MHz。 您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

           感谢您的指导解决了我的问题。

    此致、

    Shariq Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shariq、

    听得好。 如果您遇到更多问题、请告知我们。