This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:固件更新模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054922/tms320f28384s-firmware-update-mode

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

是否有固件更新机制?

在客户生产产品后、用户可以将 ROM 上的代码更新为最新代码。

为此、ROM 上的代码需要在存储器的某些区域准备最新的固件代码、并使用此最新固件代码覆盖 ROM、

然后使用它重新引导系统。

C2000硬件或软件是否支持此功能?

谢谢、此致、

Tsurumoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 ROM 是指闪存。  ROM 存储器不可更新。  

    您可以从 C2000ware - \ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer 中引用闪存更新支持