This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:连接 RS232

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054210/tmdshvmtrpfckit-connect-rs232

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我想将我的代码从 PSIM 上传到板上。 如何将 RS-232连接到  TMDSHVMTRPFCKIT? 电路板上找不到隔离式 Rx 和 TX 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此套件包含板载 XDS100仿真连接、可连接 C2000 MCU、并可通过 Code Composer 或 Uniflash 下载代码。 假设 PSIM 正在生成 COFF (.out)文件、您可以使用仿真连接将代码下载到套件中的 C2000。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  另一个问题是、我要将 F28335控制卡上的开关1设置为关闭位置。  如何将其从开更改为关。 我不知道如何设置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是控制卡上的1位置 DIP 开关、如果您看不到、则可能是控制卡的旧版本。  您能否看到 controlCARD 修订版是否有贴纸或丝印指示?

    最棒的

    Matthew