This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 C2000器件与隔离式栅极驱动器 APWM 引脚连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054426/tms320f28379d-interfacing-c2000-device-with-isolated-gate-driver-apwm-pin

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

在使用 TMS320F28379D 和 UCC217xx 系列、APWM 引脚等隔离式栅极驱动器时、是否建议使用一种轻松连接 PWM 信号的方法?

我知道可以通过一些方法对其进行滤波并馈入 ADC、但这需要更多的组件和 ADC 端口。 C2000上是否有办法本身处理 PWM 信号? 有什么建议吗?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试捕获传入 PWM 的占空比和周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    正确。 PWM 占空比根据次级侧的 AIN 输入电压变化。 一种常见的用途是监测大功率 IGBT 或 SiC FET 的温度。

    此应用手册中的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slua988/slua988.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 ECAP 模块来捕获占空比和周期。