This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:能否从单个振荡器运行两个处理器?

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054644/tms320f28377s-can-i-run-two-processors-from-a-single-oscillator

器件型号:TMS320F28377S

这将是调试实验的一部分。

我在船上安装了两个处理器、它们非常靠近(大约1.5英寸)。  我能否从单个振荡器电路上运行两个处理器、即移除一个晶体和相关的无源组件、并从另一个处理器的晶体上运行该处理器?  所涉及的晶体是 Abraacon ABM8AIG-10.000MHZ-12-2。

 

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提出的方案对于下面显示的外部"CAN"振荡器是可行的、而不是石英晶体。

     通过"CAN"振荡器(不要与 CAN 协议混淆),我指的是4引脚器件,它具有自己的电源和 GND 引脚,能够输出时钟信号。 即、振荡器电路包含在封装中。