This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TI SSI 高速模式问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054477/tms320f28386d-ti-ssi-high-speed-mode-question

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我们也遇到了这个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029971/tms320f28386d-spi-communication-signal-is-fine-but-decode-result-is-wrong-with-cm-ssi

我们看到了这种情况并应用了高速模式、 它起作用。

高速模式是否有任何说明? 这是提高 SSI 采样率还是减少延迟?
如果我们知道它是如何工作的、那将会很棒

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    当 SPI 波特率大于20MHz 时、您需要启用高速模式。

    当高速模式使能时、SSICLK 被回反射(环回)、以将时钟调整为外部时序要求、这样就可以使远程器件检测到的时钟与内部时钟之间的时间紧密匹配。

    此致、

    曼诺伊