This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 RAM 和闪存上刷写代码

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054303/tms320f28379d-how-to-flash-the-code-on-ram-and-flash

器件型号:TMS320F28379D

大家好

我对在 CCS 上创建工程有一个小问题

我在创建项目后创建了项目、我需要在 RAM 和闪存上刷写代码。

如果我们在中使用任何示例空项目文件、我们可以找到 CPU1_RAM 文件夹和 CPU1_FLASH

但是、当我在上面创建项目时、我找不到该文件夹、

我们可以在我的查询中找到这些文件、以及如何通过项目将这些文件添加到中。

当我创建项目时、下面附加了生成的文件  

当我导入示例空项目生成的文件时、请找到附件并尽快回复我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些文件夹是为不同的构建配置创建的。 在示例工程中、有两个构建配置称为 CPU1_FLASH 和 CPU1_RAM。 如果在这两种配置之间切换(请参阅下面有关如何执行此操作的链接)、您将看到、对于每种配置、启用的链接器命令文件是不同的。 此外、对于 CPU1_FLASH 编译配置、编译器配置具有 define _FLASH、允许编译_FLASH 下的所有代码、从而设置闪存并将任何数据或函数复制到 RAM。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-configurations

    谢谢、

    Ashwini