请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好
我对在 CCS 上创建工程有一个小问题
我在创建项目后创建了项目、我需要在 RAM 和闪存上刷写代码。
如果我们在中使用任何示例空项目文件、我们可以找到 CPU1_RAM 文件夹和 CPU1_FLASH
但是、当我在上面创建项目时、我找不到该文件夹、
我们可以在我的查询中找到这些文件、以及如何通过项目将这些文件添加到中。
当我创建项目时、下面附加了生成的文件
当我导入示例空项目生成的文件时、请找到附件并尽快回复我