This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:将模拟比较器引脚用于输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054371/tms320f28374d-using-analog-comp-pin-for-output

器件型号:TMS320F28374D

您好!

我想问我们是否也可以使用模拟 COMP 引脚进行 输出? 我的 GPIO 引脚较短、因此我只有 TZ、Comp 和 CAP 引脚可供使用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *还有一些 ADC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maida:

    在 F28374D 上、遗憾的是模拟比较器引脚无法用作输出。 请查看数据表、选择7.2

    我可以认为的唯一选项是您可以使用 DACOUT、为"on"提供满量程值、并且 它不会像 GPIO 那样具有急剧转换。