This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:迁移 TMS320F28377SPZPS &放大器;TMS320F28379DPTPT

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054084/tms320f28377s-migrate-tms320f28377spzps-tms320f28379dptpt

器件型号:TMS320F28377S

如果使用单核、能否迁移 TMS320F28377SPZPS 和 TMS320F28379DPTPT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要您不使用 CPU2及其资源、您就应该能够在这两个器件之间进行迁移。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sorasak、

    若要添加 Vivek 在代码兼容性方面的答复、如果您要从377SPZPS 迁移到379DPTPT:

    1)引脚 PZP 为100引脚、PTP 为176引脚器件、如果您按照上述所述的方向迁移、则会有额外的引脚、因此无需考虑信号、很显然、这些是不同的封装和封装尺寸、您的 PCB 设计中需要理解这些封装和封装

    2)"S"后缀为-40C - 125C 额定器件、"T"后缀为-40C - 105C 额定器件。  如果您需要高达125C 的温度性能、则需要使用"S"后缀器件

    3)闪存大小;虽然377S 和379D 都具有1MB 闪存、但双核器件将512KB 划分为 CPU1、将512KB 划分为 CPU2。  如果您从377S 购买并使用超过512KB 的闪存、则必须拆分代码以使用 CPU2并使用其512KB 的闪存来满足您的程序需求。  如果您的系统低于512KB、则无需担心。

    最棒的

    Matthew