This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034-Q1:擦除时间确认

Guru**** 2540450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053752/tms320f28034-q1-erase-time-confirmation

器件型号:TMS320F28034-Q1

您好!  

根据 TMS320F2803微控制器、典型擦除时间为2、最大值 12us 或 s。请澄清数据表中的值是指1个扇区的擦除时间还是指所有扇区的擦除时间。 (数据表中的第39页)

我看到每个扇区最多12秒。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    该表中有一个拼写错误、8K/4K 扇区的两行都应以 s 为单位、因此典型值为2s、最大值为12s。  我将会提交一个亮起的错误以更正此错误

    这是每个扇区的擦除时间。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您提供这些信息、还能 为所有扇区一起提供典型的擦除时间吗?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    该器件不支持批量擦除、因此我们始终必须一次擦除某个扇区。 因此、总时间(典型值或最大值)将与器件上的扇区数量所列出的时间相加。

    除28030以外的所有器件都有8个扇区、因此28034的典型值为16s、最大值为96S。

    最棒的

    Matthew