This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 McBSP 作为 SPI 驱动器 NFlash,DSP 读取的数据不正确

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052319/tms320f28335-tms320f28335-mcbsp-as-spi-drive-nflash-the-data-read-by-dsp-is-incorrect

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

我将 McBSP 配置为 SPI 以驱动 nFLASH。 NFLASH 可以响应 DSP 发送的指令。 由 nflash。的数据波形是正确的、但 DSP 读取的数据不正确、下面是我的代码和波形、我读取的数据是0x90、0xff、0x80、但正确的数据应该是0x20、0x20、0x15 μ s

void McBSPI_IO_Init(void)//SIP初始化
{
    EALLOW;

        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO24 = 0;   // Enable pull-up on GPIO24 (SPISIMO)
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO25 = 0;   // Enable pull-up on GPIO25 (SPISOMI)
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO26 = 0;   // Enable pull-up on GPIO26 (SPICLK)

        GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO24 = 3; // Asynch input GPIO24 (SPISIMO)
        GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO25 = 3; // Asynch input GPIO25 (SPISOMI)
        GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO26 = 3; // Asynch input GPIO26 (SPICLK)
        GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO27 = 3; // Asynch input GPIO27 (SPISTE)
    //下面的值是3
        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO24 = 3;  // Configure GPIO24 as SPISIMO
        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO25 = 3;  // Configure GPIO25 as SPISOMI
        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO26 = 3;  // Configure GPIO26 as SPICLK

        //Configure GPIO27 as SPISTEA
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO27 = 0;// Enable pullup
        GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO27 = 1;   // Load output latch
        GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO27 = 0;  // 
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO27 = 1;   // GPIO27 = output

       EDIS;
}

void MCBSP_SPI_Init(void)//SPI初始化
{
    McBSPI_IO_Init();//IO初始化

    EALLOW;
	SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.MCBSPBENCLK = 1;
	EDIS;

	   //SET McBSP-B to SPI master mode with no cycle clk delay
	// McBSP-B register settings


	    McbspbRegs.SPCR2.all=0x0000;         // Reset FS generator, sample rate generator & transmitter
	    McbspbRegs.SPCR1.all=0x0000;         // Reset Receiver, Right justify word, Digital loopback dis.
	    //McbspbRegs.PCR.all=0x0F08;           //(CLKXM=CLKRM=FSXM=FSRM= 1, FSXP = 1)
	    McbspbRegs.SPCR1.bit.RJUST = 0;
	    McbspbRegs.PCR.bit.FSXM=1;//FSX generate by in ternal
	    McbspbRegs.PCR.bit.CLKXM=1;// spi master mode 1
	    McbspbRegs.PCR.bit.FSXP=1;// FSX active low
	    McbspbRegs.PCR.bit.CLKXP=1;//  rising edge of clk,output data valid

	    McbspbRegs.PCR.bit.SCLKME=0;// LSPCLK

	    McbspbRegs.PCR.bit.FSRM=1;//FSR generate by internal
	    McbspbRegs.PCR.bit.CLKRM=1;// CLK R  OUTPUT
	    McbspbRegs.PCR.bit.FSRP=1;// FSR active low
	    McbspbRegs.PCR.bit.CLKRP=1;// falling edge of clk,input data valid
	    McbspbRegs.PCR.bit.SCLKME = 0;

	    McbspbRegs.SPCR1.bit.DLB = 0;
	    McbspbRegs.SPCR1.bit.CLKSTP = 0x03;// spi mode with clk delay

	    McbspbRegs.SPCR2.bit.FREE=1;
	    McbspbRegs.SPCR2.bit.SOFT=1;

	    McbspbRegs.RCR2.bit.RPHASE=0;//single frame phase
	    McbspbRegs.RCR2.bit.RCOMPAND=0;//any data size  MSB first
	    McbspbRegs.RCR2.bit.RDATDLY=01;// FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Receive)

	    McbspbRegs.XCR2.bit.XPHASE=0;//single frame phase
	    McbspbRegs.XCR2.bit.XCOMPAND=0;//
	    McbspbRegs.XCR2.bit.XDATDLY=01;// FSX setup time 1 in master mode. 0 for slave mode (Transmit)

	    McbspbRegs.RCR1.bit.RFRLEN1=0;// one word per frame
	    McbspbRegs.RCR1.bit.RWDLEN1=0;// 16-bit word

	    McbspbRegs.XCR1.bit.XFRLEN1=0;//one word per frame
	    McbspbRegs.XCR1.bit.XWDLEN1=0;// 16-bit word

	   // McbspbRegs.SRGR2.all=0x2000;       // CLKSM=1, FPER = 1 CLKG periods
	    McbspbRegs.SRGR2.bit.GSYNC=0;//
	    McbspbRegs.SRGR2.bit.CLKSM=1;//lspclk
	    McbspbRegs.SRGR2.bit.FSGM=0;//FSG generate when data are copied to XSR1,2
	    McbspbRegs.SRGR2.bit.FPER=0x02;//no used

	    //McbspbRegs.SRGR1.all= 0x0F0F;// Frame Width = 1 CLKG period, CLKGDV=16
	    McbspbRegs.SRGR1.bit.CLKGDV=0x3;//    LSPCLK/3    (0x5f,过采样有效,小于此值过采样值偏低不准)
	    McbspbRegs.SRGR1.bit.FWID=0x0f;//FSG Pulse width is 16


	    McbspbRegs.SPCR2.bit.GRST=1;// Enable the sample rate generator
	    delay_loop();               // Wait at least 2 SRG clock cycles
	    McbspbRegs.SPCR2.bit.XRST=1;// Release TX from Reset
	    McbspbRegs.SPCR1.bit.RRST=1;// Release RX from Reset
	    McbspbRegs.SPCR2.bit.FRST=1;// Frame Sync Generator reset
}
void m25p16_readID(void)
 {
	 Select_Flash();
	 while(McbspbRegs.SPCR2.bit.XRDY == 0);
	 McbspbRegs.DXR1.all = RDID&0x00FF;
	 while(McbspbRegs.SPCR2.bit.XRDY == 0);

	 McbspbRegs.DXR1.all = 0xFF;
	 while( McbspbRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) ;
	 temp[0] = McbspbRegs.DRR1.all;

	 while(McbspbRegs.SPCR2.bit.XRDY == 0);
	 McbspbRegs.DXR1.all = 0xFF;
	 while( McbspbRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) ;
	 temp[1] = McbspbRegs.DRR1.all;

	 while(McbspbRegs.SPCR2.bit.XRDY == 0);
	 McbspbRegs.DXR1.all = 0xFF;
	 while( McbspbRegs.SPCR1.bit.RRDY == 0 ) ;
	 temp[2] = McbspbRegs.DRR1.all;

	 DELAY_US(3);
	 NotSelect_Flash();

 }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    查看您的代码、您已针对 SPI 模式正确设置 McBSP 模块。 我注意到的一点是、你已经 将 RWDLEN1和 XWDLEN1设置为0、这对应于8位、但你的注释显示为16位字、所以如果你尝试发送和接收16位、你应该将它设置为2 (010)。  您可以进行此修改吗?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉、这将配置为8位。 我忘记更改评论了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的澄清。 我们可以在 McBSP 端执行外部回送、以确保通信的那一侧没有任何不正确的地方吗? 如果无法路由信号、则内部回送 也会起作用、但在这种情况下、信号不会路由到引脚本身。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经尝试过反向模型、我可以接收 正确的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    这是通过外部还是内部回送实现的?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我进行了内部回送测试。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是否有可用于探测连接的逻辑分析仪? 此外、McBSP 引脚本身上显示的值是多少?

    此致、

    Marlyn