This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:使用 SysConfig 从头开始创建新项目

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053914/tms320f28055-creating-a-new-project-from-scratch-with-sysconfig

器件型号:TMS320F28055
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我目前正在尝试为 F2805X ISO controlCARD 创建一个项目。 我已经知道了几个外设、我将需要这些外设、并希望借助 SysConfig 对其进行配置。

配置外设后、我最终得到多个文件:

使用 CCS 时、如何立即继续?  

是否可以使用 SysConfig 文件创建项目以简化该过程?

谢谢

MAKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此器件上、SysConfig 仅支持 pinmux。 您在寻找这种解决方案吗?

    NIMA