This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关闪存编程工具的问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, UNIFLASH, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053521/tms320f280025-question-about-flash-programming-tool

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000-GANGUNIFLASH

尊敬的专家:

    我们的产品即将投入大规模生产。目前、我通过 CCS 将程序加载到 MCU 中。但是、生产线工人使用这种方法并不方便。我认为应该有一个闪存编程工具、我只需要为 生产线工人提供.hex 或.out 文件 将使用此工具加载程序。我想知道是否有这样的工具。在哪里可以找到并下载该程序?谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu Hang、

    以下 是您可以考虑的一些第三方工具:

    1. Elprotronic C2000-GANG

    CodeSkin

    3.Dediprog

    也可以使用 TI 的 UniFlash。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi:

      我正在使用48引脚封装的 TMS320F280025。 没有备用 GPIO 可用作 SCI 端口。我们只能通过 TMS 和 TCK 或 CAN 通信通道对闪存进行编程。使用这两个接口、如果我不想使用 CCS、可以使用哪种工具对闪存进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕亨

    您可以使用 Elprotronic 的 C2000-GANG。

    谢谢、此致、

    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎需要购买另一个硬件工具。它的价格是多少?我还想知道 XDS110为什么不能完成这项工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕亨

    您可以使用 TI 的 UniFlash 工具并使用 XDS100调试探针进行编程- https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 

    如果您需要有关 Gang 工具的更多详细信息、请查看: https://www.ti.com/tool/C2000-GANG

    谢谢、此致、

    Vamsi