请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
我在 CLA 测试方面为客户提供支持、这里是有线结果。
如果我们使用 time=tbprd/3之类的方法、CLA 任务的执行时间将从5us 延长到160us。 显然、代码无法正常工作。
但是、如果我们更改为 time=tbprd/3.0、则执行时间将减少到5us。 这2个表达式之间的问题是什么?
另一个观察结果是 、如果使用 time=tbprd/3.0。 CLA 的执行将在调试模式中的某个时候在 CLA 任务中停止、但在没有仿真器的情况下似乎可以正常运行。 不确定这是否是由于 IDE 引起的问题?
此致、
Brian