This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:关于如何获取 HFI / IPD 库。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053157/tmdshvmtrpfckit-about-how-to-get-hfi-ipd-library

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、TI 的工程师、

如何获取 HFI / IPD 库? (TMDSHVMTRPFCKIT)

需要客户信息或签署 NDA、请提供相关流程、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    负责上述请求的 TI 工程师今天(12日星期五)下班。  您应该在美国 CST 时间星期一15日结束时得到他的回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    您的客户不太可能使用此 EVM 的 HFI IPD 库。 它非常适合凸极型压缩机电机、即使在那时也需要一些专业知识才能工作。  如果这是一个关键客户、您可以直接与我签约。