This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:无法对闪存进行编程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053203/tms320f280025c-cannot-program-flash

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

我的客户使用 XDS110及其控制板(自己设计)对闪存进行编程。 他们使用了我们的演示软件:  

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f28002x\examples\timer。 它们可以连接到仿真器、但无法编程到闪存。 错误为:

C28xx_CPU1:GEL 输出:

RAM 初始化完成

C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:找不到标识符:ST1
在 ST1=(ST1&~(0x0100))[f280025c.gel:381]
在 C28x_Mode ()[f280025c.gel:198]
在 OnTargetConnect()
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...  
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:XAR0
在 XAR0=*(无符号长整型*)(0x78000+0x0)[f280025c.gel:440]
在 SetupDCSM ()[f280025c.gel:136]
OnReset (0)时
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...  
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:XAR0
在 XAR0=*(无符号长整型*)(0x78000+0x0)[f280025c.gel:440]
在 SetupDCSM ()[f280025c.gel:136]
OnReset (0)时
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnRestart( 0 )时出错:找不到标识符:ST1
在 ST1=(ST1&~(0x0100))[f280025c.gel:381]
在 C28x_Mode ()[f280025c.gel:164]
OnRestart (0)时
C28xx_CPU1:设置断点时遇到问题、在0x82993处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1066 @ 0x82993)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.3.0.00042)  
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:断点管理器:启用此函数时出错:无法检索 DCU_SEL 的 ID。

 

当它们更改为闪存另一个演示时:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples。 它成功了。  

请就此问题提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

    您知道他们使用的引导模式是什么吗? 我建议将器件置于等待引导模式。