This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GUI Composer

Guru**** 2554690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052718/tms320f28379d-gui-composer

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试使用 GUI Composer 创建一个简单的仪表板。  我尝试创建一个简单的测试软件、使用从闪存模式引导、它在自动程序检查和未检查的情况下都能正常工作。  我最终想在没有自动编程的情况下连接 GUI、并对目标进行编程。

如 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/704757/ccs-tms320f28027-gui-composer-only-online 中所建议 的那样、我想尝试将 GUI 连接到一个只包含我需要访问的变量的虚拟程序。   

我使用未选中自动编程的虚拟程序创建了仪表板、并在桌面上创建了运行时版本。

使用 CCS 中的实际.out 文件对 MCU 的闪存进行编程、并编程为从闪存引导。

然后、我尝试将 GUI 连接到 MCU。  GUI 连接正确、但系统中不会更新我需要读取的值。   

在此过程中是否有任何问题?

谢谢、

Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    "虚拟输出"权变措施是避免必须将输出文件上传到云端以生成要在本地使用的独立包。 生成软件包后、原始输出文件将在导出的软件包中交换。 您是否在运行 GC 应用程序之前执行过此操作?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我确实交换了下载(导出的软件包)中的.out 文件。  但我选择的 GUI 选项没有"autocple"、我的理解是、这不会对 MCU 进行重新编程、在这种情况下、交换输出文件会有什么不同? 输出文件的名称与虚拟输出文件的名称相同也很重要吗? 如果我在交换输出文件时有两个项目"project.out"和"project_dummy.out"、在 替换导出包中目标文件夹中的文件时、我需要将"project.out"重命名为"project_dummy.out"。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="446852" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052718/tms320f28379d-gui-composer/3895887 #3895887"]但我选择了 GUI 选项、但没有使用"autocple"。我的理解是、这不会对 MCU 进行重新编程、在这种情况下、交换输出文件会有什么不同?

    我认为 GC 仍需要原始输出文件中的调试符号。

    输出文件名应与导出项目时使用的文件名相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这有助于 GUI 按预期工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它现在都在工作!