This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:并网模式:使用具有并网模式的 SFRA 来提取受控体模型等

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052809/tidm-hv-1ph-dcac-grid-connected-mode-using-sfra-with-grid-connected-mode-to-extract-plant-model-and-more

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好

1.您能否解释一下 SFRA 如何在并网模式下用于提取波特图和电站输送功能。
项目文档未提供如何使用 SFRA 提取模型和设计控制器。 它仅指出控制器是根据未指定的"参数"设计的。
独立模式传输功能是否适用于并网模式?

在交流转换器中使用直流测试的要点是什么?

3.何时关闭继电器? 继电器关闭的标准是什么? 在将逆变器输出连接到电网并顺利启动电流控制器之前、是否有任何建议可匹配逆变器输出的振幅和电网电压。

此致
Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于并网逆变器、我们使用数学模型来设计第一组系数、然后在直流模式下进行检查以安全地测试系统。 无法通过在开环中运行电网连接系统来单独安全地测量电厂。  

    使用直流测试是为了安全地设计转换器的控制、如果您对控制有信心、则可以使用直接电网测试。  

    由于这是低功耗设计、我们没有实施任何机制来使电压接近电网电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    与交流测试相比、此直流测试的有效性如何? 已知的限制是什么?

    您能不能就此发表评论。