This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:适用于新型 C2000器件的硬件设计指南

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052295/tms320f28388d-hardware-design-guide-for-new-c2000-devices

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我正在寻找有关 C2000 Gen3器件硬件设计指南的文档。

《TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx DSC 的硬件设计指南》(SPRAAS1D)不适用于 F2838x、F28002x、F28004x。

我需要包含硬件设计指南的文档、例如信号路由、布局技巧等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问 E2E 论坛。 我们即将发布的文档将提供适用于第三代 C2000器件的更新硬件设计指南。 同时、您可以遵循指南中提供的指导原则、因为这些指导原则非常通用、应适用于您的系统。 此外、如果您想了解具体不依赖于 C2000器件的特定硬件主题、可以在我们的网站上找到适用的应用报告。 最后、TI 数据表提供的设计指南极少、但可能有助于提供一般监督。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为附加说明、您可以查看计划使用的特定器件的 controlCARD 设计文件。 这可用作原理图中所需其他元件的参考、也可用作布局过程中的参考。 这些设计文件可在最新版本的 C2000ware 中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。

    我希望 这份文档能为第三代 C2000器件提供更新的硬件设计指南。