This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 该库位于搜索路径上的 n#39;t。 (仿真包9.5.0.00143)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052887/launchxl-f280025c-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located-the-library-isn-t-on-the-search-path-emulation-package-9-5-0-00143

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在运行示例代码时收到此错误。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否检查您是否正在使用 XDS110仿真器? 如果您使用 C2000ware 中的任何示例、只需在项目中激活 Launchpad 目标配置即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shayili,

    请查看 Santosh 的建议、LAUNCHXL 上的调试探针是 XDS110类探针。  从 CCS 错误消息中、您的目标配置文件是使用 XDS100类探针设置的、LaunchPad 上不存在 XDS100类探针。

    您可以手动更改目标配置、或者如果您正在调试 C2000Ware 工程、则可以将编译配置(右键单击工程并向下转到编译配置)更改为名称中包含 LAUNCHXL 的配置;这应该可以解决仿真目标问题。

    最棒的

    Matthew