This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:IEC60730软件库

Guru**** 2537510 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052783/tms320f280049-iec60730-software-library

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

是否提供 F280049 IEC60730软件库? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    C2000Ware 中的 F28004x 诊断库可用作 IEC60730诊断的参考。 在[c2000ware installation]\libraries\diagnostic\f28004x 中找到它

    惠特尼