This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:Otis 错误-与目标的仿真连接失败- DSP 重置失败错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error

器件型号:TMS320LF2406A

尊敬的技术授权人员:

我是从伊斯坦布尔的 Dema Relay Company 致电的。 我叫 Ataka Orhan。

我们一直在制造数字过流继电器、并一直使用 TMS320LF2406APZA 作为微处理器。 微处理器仿真器是 XDS510 USB JTAG 仿真器。 我们使用 Spectrum Digital 的 DSP 程序软件(SD 闪存)。 我们选择程序文件并进行安装。 之后、我们尝试重置它、但我们遇到"Otis -1046"到目标的仿真连接失败- DSP 重置失败"错误。 我们需要快速解决这个问题。 我们高度赞赏德州仪器的快速支持。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atakan、

                 请仔细回答以下问题:  

    1. 您是否能够使用 CCSv3.3连接到设备?
    2. 如果是、您是否能够从 RAM 运行代码?
    3. 这是新器件吗? (这意味着它不安全)
    4. 如果不是、是否使用密码保护它?
    5. 您是否尝试过不同的器件?

    请查看此帖子、并告知我它是否有用: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1041299/tms320lf2406a-otis-1134-failed-emulation-connection-to-the-target

    我们需要在硬件问题(JTAG 调试探针或 DSP 本身的问题)或软件问题之间隔离此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janakiraman 先生:

    感谢您的反馈。

    1 -有条件地支持。 我可以首先安装驱动程序。 之后、仿真器或软件不接受复位功能。

    2、 您能再次澄清一下您的请求吗?

    我们 的仿真器使用了大约16年。

    4 -我无法在仿真器中使用任何密码。

    5 -我们尝试了不同的器件、但没有结果。

    我在执行引脚测试、检查软件、更新驱动程序时不会遇到任何错误、但无法更改。 Otis 错误仍然存在。

    您能建议我们在另一台 PC 上重新安装所有软件吗?

    我能否找到用于对 TMS320LF2406A 进行编程的不同仿真器? 此外、Spectrum Digital 还完成了 XDS510的生产。

    您的建议将对我们非常有帮助。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"]1-条件是。 我可以首先安装驱动程序。 之后、仿真器或软件不接受复位功能[/quot]

    很抱歉、我不理解您的答案。 您是否安装了 CCS3.3的 PC? 如果是、您是否能够使用 CCS3.3连接到器件?

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"]2- 您能否再次澄清您的请求?

    假设您能够使用 CCS 连接到器件、您是否能够在 RAM 中加载并执行任何代码?

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"] 3- 我们的仿真器是大约16年的旧器件。[/quot]

    我没有问过仿真器。 我问的是 LF2406A 器件。 您是否正在尝试对这些新器件进行编程? 或者、您是否正在尝试重新编程这些较旧的器件?

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"] 4-我无法在仿真器中使用任何密码。

    很抱歉、我不理解您的回答。

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"]您是否可以建议我们在另一台 PC 上重新安装所有软件?

    您可以尝试一下。  

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370">我是否可以找到用于编程 TMS320LF2406A 的不同仿真器? [/报价]

    唯一可与此器件配合使用的 JTAG 调试探针是 XDS510PP+和 XDS510USB。

    [引用 userid="504305" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052836/tms320lf2406a-otis-error---failed-emulation-connection-to-the-target---dsp-reset-failed-error/3895370 #3895370"] Spectrum Digital 已完成 XDS510生产。

    对。 Spectrum Digital 已关闭。

    您是否浏览过我提到的另一个 e2e 帖子?