This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:不正确的时钟频率

Guru**** 2795535 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051993/tms320f28027-incorrect-clock-frequency

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28027

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TMS320F28027 EVM、他们有以下要求。 您可以在此处提供一些建议吗?

他们使用了 LAUNCHXL-F28027、并希望将 ADC 的时钟更改为1MHz。 其当前设置为:  

窗口大小更改为7

2. SoC 设置为2.

时钟频率为50MHz

4、ePWM 设为50

因此、输出应为1MHz。 但是、它们将 ePWM 连接到 GPIO 并使用振荡器对其进行测试、然后发现实际时钟频率仅为120kHz。

您可以在此处提供一些建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    他们好像在尝试验证 ePWM 频率? 您可以确认吗? 我不能完全确定所提供的 ADC 配置与 ePWM 频率的关系。

    我建议首先使用 XCLKOUT 验证 SYSCLK 频率。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tlee:

    我告诉客户、他们无法将 EWPM 频率设置为1MHz。 它们的主要要求是:如何为 ADC 模块设置1MHz 采样频率?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们希望 ADC 采样速率为1MSPS、以采样512点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    如果采样率必须恰好为1MHz、则正如您所说的、ePWM 无法与60MHz 系统时钟匹配。  我们将得到999.8kHz 或1.016MHz。  客户可以将 CPU 时钟更改为50MHz、这样我们就可以得到10us 的倍数。

    我想、即使我们在 ACQPS 发生变化时使用 ADC 的连续转换、我们也会遇到同样的问题。  一天结束时、CPU 时钟的倍数或60MHz 时的16.67ns 会限制我们的运行。

    客户是否需要精确的1MSPS 采样、或者是否可以使用上述倍数之一?

    最棒的

    Matthew