This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:无法初始化 sun.awt.Win32FontManager 类

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051844/tms320f28069m-could-not-initialize-class-sun-awt-win32fontmanager

器件型号:TMS320F28069M

我在新的 Windows 10笔记本电脑上安装了带有 RTSC/XDCTools v3.62.1.6、SYS/BIOS v6.83.0.18和 UIA v2.30.1.02的 CCS v11。 我创建了基于 RTOS 的工程、当我使用 XGCONF 工具打开默认的 app.cfg 文件时、应用文件被加载、但是 SYS/BIOS 选项卡为空。 当我单击任何对象时、会弹出一条错误消息。

发生错误。 有关更多详细信息、请参阅错误日志。
无法初始化类 sun.awt.Win32FontManager

我安装了最新的 Java Runtime Platform,但是仍然存在同样的问题。

请建议如何解决。